问题描述:
140CPU67160面板上查询协处理器固件信息时显示00.00,如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140CPU67160固件版本号在SV3.10以前的CPU的确会出现面板上协处理器的信息显示位置显示的是copro version : 00.00,而不是实际的CPU协处理器的版本信息。当出现标题描述的故障现象时可建议用户将140CPU67160 CPU固件版本号更新到SV3.10以上。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
140CPU67160固件版本号在SV3.10以前的CPU的确会出现面板上协处理器的信息显示位置显示的是copro version : 00.00,而不是实际的CPU协处理器的版本信息。当出现标题描述的故障现象时可建议用户将140CPU67160 CPU固件版本号更新到SV3.10以上。
是否有帮助?