我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
通过端口镜像模式配置网络时,是否可以通过 SERVICE 端口 (ETH1) 来访问 Quantum EIO 网络中的设备(通过 ping PC 工具)?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不能,在端口镜像模式下,无法通过将 PC 连接到 ETH1 来 ping 其他设备。以访问模式配置 SERVICE 端口时,可以通过任何工具访问 Quantum EIO网络中的设备。