我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何诊断远程I/O子环路电缆是否断开?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

使用140CRP31200远程I/O主站模块可发送MSTR命令以诊断子环路的状态。读取DRS上的端口5和端口6的状态。如果端口5或端口6处于阻塞状态,则回路存在且运行正常(无电缆断开)。如果端口5或端口6处于除阻塞状态之外的任何其他状态,则子环路上存在电缆断开。