所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
可以通过诊断 140 CRP 312 00 远程 I/O 主站模块 DDT 中的 REDUNDANCY_STATUS 位,来监控远程 I/O 主环路中的中断。系统在此位中检测并报告了一个至少持续 5 秒的主环路电缆断开。REDUNDANCY_STATUS 位为0表示电缆断开或设备已停止,为1表示回路存在且运行正常。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以通过诊断 140 CRP 312 00 远程 I/O 主站模块 DDT 中的 REDUNDANCY_STATUS 位,来监控远程 I/O 主环路中的中断。系统在此位中检测并报告了一个至少持续 5 秒的主环路电缆断开。REDUNDANCY_STATUS 位为0表示电缆断开或设备已停止,为1表示回路存在且运行正常。
是否有帮助?