我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum处理器使用Read_Reg功能块进行MB+通讯,为什么State管脚报200D错误代码?

问题描述:
Quantum处理器使用Read_Reg功能块进行MB+通讯,为什么State管脚报200D错误代码?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

200D错误代码在Unity帮助文档中的说明是“更改地址请求的地址错误”,这是由于用户没有正确填写Control管脚中第5字——路由寄存器1的值,最高字节为源MB+选件模块所在的槽号,最低字节为目标节点地址。