我们今天能为您提供什么帮助?

MB+网络中如何连接避雷器?

问题描述:
MB+网络中如何连接避雷器?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

当用户的MB+网络的电缆有一部分必须要安装在户外时,可安装MB+网络避雷器490NAC72100保护网络免受雷击。避雷器必须安装在MB+干缆进入室内的入口点处,MB+网电缆进入室内后,要先安装避雷器,然后再连接分支器。对于新铺设的MB+网络,建议在电缆的入口处设置一个电缆感应线圈,可以为网络提供高频脉冲的附加保护。注意,每个避雷器会产生1dB的衰减,使网络总长度减少40米。避雷器安装及接线图如下: