问题描述:
在Quantum热备系统中,如果主备CPU均为offline状态,那么NOE模块的IP地址如何变化?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
在Quantum热备系统中,如果备用CPU先离线,那么备用机架上的NOE模块将采用配置的IP地址+1,此时,如果主CPU转换到了离线状态,那么将没有控制器能转换到“主”模式,因为备机已经离线,则CPU由“主”状态转换为离线状态后,同机架上的NOE模块将采用分配的IP地址,而不是IP地址+1 。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Quantum热备系统中,如果备用CPU先离线,那么备用机架上的NOE模块将采用配置的IP地址+1,此时,如果主CPU转换到了离线状态,那么将没有控制器能转换到“主”模式,因为备机已经离线,则CPU由“主”状态转换为离线状态后,同机架上的NOE模块将采用分配的IP地址,而不是IP地址+1 。
是否有帮助?