我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
上位机软件采用同样的通讯配置,与140NOE77101通讯是正常的,但与140NOC78*00模块却无法通讯,是什么原因?
问题描述:
上位机软件采用同样的通讯配置,与140NOE77101通讯是正常的,但与140NOC78*00模块却无法通讯,是什么原因?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

用户使用的上位机软件发送Modbus功能码时,Unit ID设置为255,对于140NOE77101,Unit ID 0~255都可以正常通讯,但是对于140NOC78*00模块来说,Unit ID不能使用255 。