我们今天能为您提供什么帮助?

如何在触摸屏上更改I/O管理器通信配置?

问题描述:
如何在触摸屏上更改I/O管理器通信配置?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在 Vijeo Designer 或 Vijeo Designer Basic 中完成了设备的通信设置,并将用户应用程序下载至目标机器之后,您可能需要更新网络或更替硬件,此操作就需要对设备的通信设置进行重新配置,如:更改触摸屏所连接以太网设备的IP地址,或者所连接Modbus串口设备的从站地址等。

除了可以通过在 Vijeo-Designer 中更改设置,然后再次下载应用程序,您还可以在目标机器中直接更改设置。在目标触摸屏中直接手动更改通信配置的步骤为:

1. 在目标机器中,进入配置菜单(需在原工程中配置,如:交替点击两对角)。

2. 点击【脱线】选项卡,接着点击【I/O 管理】按键,并点击【确定】按键,退出Runtime。

3. 点击【驱动程序配置】按键,对驱动程序设置进行配置(如修改Modbus RTU通信波特率、校验方式等)。

3a.在驱动程序配置菜单中,选择一驱动程序以显示其通信设置。

3b.进行更改。

3c.单击【确定】,确认更改。

4. 点击【设备配置】按键,对设备设置进行配置(如修改Modbus RTU通信设备的从站地址、Modbus TCP/IP通信设备的IP地址等)。

4a.在设备配置菜单中,选择一设备以显示其通信设置。

4b.进行更改。

4c.单击【确定】,确认更改。