我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum140CPU67160处理器重新上电无法热备,处理器处于停机状态,查看停机代码为8000?
问题描述:
Quantum140CPU67160处理器重新上电无法热备,处理器处于停机状态,查看停机代码为8000?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

停机代码8000本身并不是一个错误,而是一个 CPU 状态。在“8000”加上一个或多个先前定义的错误(位 0-14)时,才表示存在错误情况。如:添加 2 个停止代码,8100 停止代码表明 PLC 由于检测到软件错误而停止。控制器暂停,应用程序停止。

用户出现的这个问题,是由于在Unity软件的处理器配置页面中,没有激活“上电自动运行”选项,所以给处理器重新上电后,处理器没有自动进入“运行状态”,导致CPU处于离线状态,停机代码为8000 。激活“上电自动运行”选项重新下载程序,处理器重新上电后可以进入运行热备状态。