我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中配置与PLC进行Modbus TCPIP通信时如何获取Modbus TCPIP Equipment的IP地址?
问题描述:
Vijeo Designer中配置与PLC进行Modbus TCPIP通信时如何获取Modbus TCPIP Equipment的IP地址?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以通过以下脚本获取Modbus TCPIP EquipmentIP地址

//data为触摸屏中建立的脚本数值,IPAddress为触摸屏中建的数组,IPAddress[i]i0-----3即可分别显示IP地址。

int [] data = ModbusEquipment01.getProperty( "Con_IPAddress" );

for( int i = 0;  i < data.length;  i++ )

{

IPAddress[i].write( data[i] );

}