我们今天能为您提供什么帮助?

为什么用户在Concept软件中查看140CPU53414的IEC total memory,最大只能设置为1024KB,而不是2556KB?

问题描述:
为什么用户在Concept软件中查看140CPU53414的IEC total memory,最大只能设置为1024KB,而不是2556KB?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Concept 平台下的140CPU53414处理器可以支持热备功能,当激活了IEC hotstandby选项后,该处理器的IEC total memory最大只能达到1024KB。