问题描述:
140DAO84000在没有连接负载,cpu没有发出输出指令的情况下,为什么在输出通道与地之间有电压?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
这是因为在模块内部为模拟电路构成,在关断情况下,输出端与地之间仍然存在着一定的漏电流,该数值大约为2.5Ma,220VAC,因此用户可以测量到该电流。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
这是因为在模块内部为模拟电路构成,在关断情况下,输出端与地之间仍然存在着一定的漏电流,该数值大约为2.5Ma,220VAC,因此用户可以测量到该电流。
是否有帮助?