我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在modsoft软件中进行IO模块配置时,出现“module number not allowed,如何消除?
问题描述:
在modsoft软件中进行IO模块配置时,出现“module number not allowed,如何消除?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现这一错误信息表明用户不是通过IO模块列表选择模块,而是手工输入模块型号造成,通过同时按下键盘上的“shift”以及“?”按键即可出现IO设备列表,选择相应的模块即可。