FA328212
FA328212
我们今天能为您提供什么帮助?
unity pro平台的quantum PLC程序如果更新的底板型号,是否会对程序造成影响,是否需要重新下载程序?
问题描述:
unity pro平台的quantum PLC程序如果更新的底板型号,是否会对程序造成影响,是否需要重新下载程序?
所属产品线:
Modicon Quantum
解决方法:
不会,无需重新下载程序,底板仅仅提供背板总线的电力供应,不会影响程序配置。
首次发布日期:
2017/10/11
修订日期:
2020/7/21
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon Quantum
探索更多
范围:
Modicon Quantum