我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGXU3500与第三方变频器通信时可读不可写,但是用其它的触摸屏与该变频器通信时可读可写?
问题描述:
HMIGXU3500与第三方变频器通信时可读不可写,但是用其它的触摸屏与该变频器通信时可读可写?

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

我们的HMIGXU Modbus RTU通信时,支持的是15(写入多个线圈)、16(写入多个寄存器)功能码,但是如果第三方设备支持的是05(写单个线圈)、06(写入单个寄存器)线圈的话,则会导致无法写的情况。我们可以按如图所示建一内部变量,给该变量置1时,利用该参数强制驱动程序为写入操作使用功能代码 0506来代替默认功能代码 1516。即用 @prop:1 中写入1以启用“为写入操作设置功能代码”属性。