我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum双机热备系统主机架上的140NOE77101模块上Run灯常亮,但ping设置的IP地址不通,而且该IP地址曾经ping通过?

问题描述:
Quantum双机热备系统主机架上的140NOE77101模块上Run灯常亮,但ping设置的IP地址不通,而且该IP地址曾经ping通过?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140NOE77101模块上Run灯常亮表明NOE模块已经分配了一个有效的IP地址,如果此时用设定的IP地址ping不通,可确定一下此时Quantum主CPU的状态是否为Run Primary,如果主机状态变为Run Offline状态,那么离线后NOE模块IP地址将切换为IP+1。