我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer实现Web Gate功能时为什么可以通过浏览器看到触摸屏的画面但无法读取或写入变量的值?
问题描述:
Vijeo Designer实现Web Gate功能时为什么可以通过浏览器看到触摸屏的画面但无法读取或写入变量的值?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以进入触摸屏的页面,说明Web Gate文件的安装没有。但是无法读取数据,说明未设置变量的共享,如下图所示,需对变量设置共享属性。