问题描述:
140EHC10500采用5#工作模式时当前计数值到达最终设定点后E/SE状态位没有出现下降沿,为什么?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
当用户使用5#工作模式的同时又没有设定第1设定点(VA1)和第2设定点值(VA2),VA1和VA2默认设置为0,由5#模式的工作时序图可知当VA1和VA2均设置为0时就会出现标题描述的问题。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
当用户使用5#工作模式的同时又没有设定第1设定点(VA1)和第2设定点值(VA2),VA1和VA2默认设置为0,由5#模式的工作时序图可知当VA1和VA2均设置为0时就会出现标题描述的问题。
是否有帮助?