我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum QEIO主环没有DRS和光电转换模块最多能连接31个远程分站,但实际Unity V8.0中如果配置多于16个X80分站后报错,为什么?
问题描述:
Quantum QEIO主环在没有DRS以及光电转换模块的情况下最多可以连接31个远程分站是没有错误的,但实际Unity V8.0中如果配置多于16个X80分站后会报错,主要原因是有一些限制条件。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum QEIO主环在没有DRS以及光电转换模块的情况下最多可以连接31个远程分站是没有错误的,但如果在主环中涉及X80分站,那么将遵循如下限制: 如果使用低端CPU(140CPU 6 1••)(2 Mb或更少),则在这31个子站中,您最多只能安装16BMXCRA312 0远程I/O子站,扩展内存超过4M无效。如果使用高端CPU(140CPU6•• ••)4 Mb或更多),则最多可以安装31BMXCRA3120 140 CRA 312 00远程 I/O 子站。