Quantum QEIO远程分站上模块的健康状态?
问题描述:
Quantum QEIO远程分站上模块的健康状态?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
Quantum QEIO远程分站上模块的健康状态可以通过系统字%SW641 ~ %SW702获得,具体说明如下: %SW641可获得BMXCRA 1#远程分站0#机架 , 140CRA 1#远程分站1#机架 , %SW642可获得BMXCRA 1#远程分站1#机架 , 140CRA 1#远程分站2#机架。 如果模块检测到故障,那么相对应位被置0,如果模块健康,那么相对应位被置1。
是否有帮助?