我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum QEIO构架中使用的DRS在安装完预配置文件后, 如何能在后期维护时能方便的了解该DRS中安装的是哪个预配置文件?

问题描述:
Quantum QEIO构架中使用的DRS在安装完预配置文件后, 如何能在后期维护时能方便的了解该DRS中安装的是哪个预配置文件?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

ConneXium 扩展可管理DRS交换机包装盒内提供有标签。当您确定需要下载到每个DRS的预定义配置文件后,可将相应的预配置文件的编号写在标签上并将该标签贴在 DRS 的任何一侧以方便后期查询。标有铜芯缆线/光缆端口的 DRS 标签如下图示:

仅标有铜芯缆线端口的 DRS 标签如下图示: