我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU65150的MB+口连接DIO分站,%SW342能显示2#分站上各槽位上模块的状态, 但若DIO分站连接到NOM模块上,%SW342却显示0,如何解决?
问题描述:
140CPU65150 CPU集成MB+口连接DIO分站,%SW342能正确显示2#分站上各槽位上模块的健康状态, 但如果DIO分站连接到NOM模块上,则无论模块健康与否,%SW342均显示0,遇到这种情况,请给出一些处理方法。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

%SW341 到 %SW404 是CPU集成端口连接的DIO链路上的健康状态,%SW406 到 %SW469 是第二个DIO链路上的健康状态,%SW471 到 %SW534 是第三个DIO链路上的健康状态,所以如果是NOM模块连接的DIO链路上的健康状态应取%SW406 到 %SW469或%SW471 到 %SW534,而不再是%SW341 到 %SW404。