我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum热备系统,140CRP93200刷固件时报错硬件版本不一致,无法更新固件?
问题描述:
140CPU67160热备系统,其中一个140CRP93200固件不一致,将另一个140CRP93200模块的固件文件上载上来后,使用该文件刷新固件时,系统报硬件版本不一致,无法更新固件,如何处理?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CRP93x00模块按PV版本号不同被区分为非Rohs和Rohs两种类型,如果PV号在PV08以前的是非Rohs型,使用非Rohs的文件qcrpv210.zip;如果PV号在PV08以后的是Rohs型,使用Rohs的文件rqcrpv210.zip。

标题描述的操作是同型模块之间更新固件时常用的方法,但如果将非Rohs型模块的固件文件上载上来,然后使用该文件更新Rohs型模块的固件时就会出现标题描述的故障。该情况下请依据是Rohs型还是非Rohs型选择对应的固件文件下载。