Quantum QEIO V1.5提供针对DRS的15个预配置文件,如何能获得这15个预配置文件?
问题描述:
Quantum QEIO V1.5提供针对DRS的15个预配置文件,如何能获得这15个预配置文件?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
用户可以在以下两个位置找到 Schneider Electric提供针对DRS的15个预配置文件:
1、 在Unity Pro V7.0软件安装光盘上的如下路径:
光盘中Unity软件安装文件夹→ Extras → Config DRS
2、在一个已经安装完成Unity Pro V7.0软件后的PC机硬盘驱动器上的如下路径是:
共享文档 → Schneider Electric → Unity Pro → Extras → Config DRS
是否有帮助?