我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Compact ADU214模块要想正常使用是否必须加载相应的Loadables文件?
问题描述:
Compact ADU214模块要想正常使用是否必须加载相应的Loadables文件?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

对于下述列举出来的A120的 I/O 模块(DEP 211/214/215/217, DAP217/211, ADU211/214/216, DAU204, VIC2xx, and MOT20x),当使用的处理器为(A984-1xx, E984-24x/251/255),使用Modsoft软件编程时要想正常使用需要加载一个loadable (SW-IODR-001) ;但如果使用的处理器为(E984-258/265/275/285),那么就不需要额外加载loadable文件。