我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在DTM中配置140NOC78000时,Modbus TCP请求设置中的连接位是什么意思?
问题描述:
在DTM中配置140NOC78000时,Modbus TCP请求设置中的连接位是什么意思?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Unity软件中,可以使用NOC模块的DDT输出变量CONTROL_BITS数组,对每个请求进行打开、关闭的控制;使用NOC模块的DDT输入变量HEALTH_BITS数组,对每个请求的运行状态进行监视。数组中的每个字节元素中的每个位,与每个请求连接相对应:值为 0 的连接位映射到 HEALTH_BITS_IN 数组中第一个字节的第一个位,可以表示为 HEALTH_BITS_IN[0].0值为1的连接位映射到CONTROL_BITS_OUT 数组中第一个字节的第二个位,可以表示为CONTROL_BITS_OUT [0].1