我们今天能为您提供什么帮助?

如何监视140NOC78000模块的Modbus TCP通讯设备连接的运行状态?

问题描述:
如何监视140NOC78000模块的Modbus TCP通讯设备连接的运行状态?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以使用NOC模块的DDT变量中的HEALTH_BITS数组,对通讯设备的链接状态进行监视。HEALTH_BITS数组由 32 个字节构成,数组中的一个位表示一个连接,位值为 1 表示连接正常,

位值为 0 表示连接丢失。