我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
有的触摸屏可以支持条形码扫描枪,是否同样可支持二维码扫描枪?
问题描述:
有的触摸屏可以支持条形码扫描枪,是否同样可支持二维码扫描枪?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer V6.2为止,部分HMI支持串口或者USB条形码扫描枪。Barcode01变量的字节数最大是100,二维码扫描枪扫出来的STRING字节数可能大于100,导致到V6.2为止,不支持二维码扫描枪。