我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum安全型PLC的开关量输入模块能否实现断线检测,如能,如何实现?

问题描述:
Quantum安全型PLC的开关量输入模块能否实现断线检测,如能,如何实现?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum安全型PLC的开关量输入模块通过泄露电流测量来检查外部回路断线故障。最小电流为 1 mA。如果未达到此数值,则表示因为电路中断而导致外部故障。如果使用带有无电压触头的传感器,那么需要在 +24 V 处采用一个 15 kΩ 的上拉电阻,以避免检测断路。