我们今天能为您提供什么帮助?

Modbus Plus适配器416NHM30030/2与416NHM30030/2A有何区别?

问题描述:
Modbus Plus适配器416NHM30030/2与416NHM30030/2A有何区别?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

计算机的PCI总线有3.3V5V两种,416NHM30030只支持5VPCI总线,而416NHM30030A可支持3.3V5 V PCI总线。目前型号不带“A”的Modbus Plus适配器已停产,被带“A”的型号所替代。