我们今天能为您提供什么帮助?

140NOE模块的coll指示灯点亮,但是通讯正常,是什么原因?

问题描述:
140NOE模块的coll指示灯点亮,但是通讯正常,是什么原因?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

coll指示灯表示网络冲突,但是并不是IP地址冲突,这里说的冲突指的是网络数据或者网络流量超过了正常的范围,此时coll指示灯会闪烁,但是闪烁的次数会非常频繁,看起来会是常亮的情况,这种情况并不会对设备运行造成影响,仅仅是一种警告,消除办法是增加网段,减少数据流量对网络的冲击。