我们今天能为您提供什么帮助?

HMISTU855与Mitsubishi(三菱) Q系列 PLC通过RS-232通信时电缆引脚是如何定义的?

问题描述:
HMISTU855与Mitsubishi(三菱) Q系列 PLC通过RS-232通信时电缆引脚是如何定义的?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

HMISTU855RJ45接口,三菱Q系列PLC6针圆形接口,通过RS-232通信时,通信电缆接线图如下: