我们今天能为您提供什么帮助?

RIO系统中对于CRP以及CRA的版本有何要求?

问题描述:
RIO系统中对于CRP以及CRA的版本有何要求?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果CRP模块是PV07,而CRA模块是PV09,那么两者之间会因为Rohs的问题存在不兼容的问题。解决办法是升高CRP模块的PV号码,或者降低CRA模块的PV号码。如果CRP模块是PV08CRA模块是PV10,那么不存在硬件兼容的问题,此时如果发生通讯故障,并且%SW980,那么表明CRA之间存在着兼容性问题,此时可以参考以下表格中关于SV的说明,调整SV的版本。