我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum安全型PLC能不能作为Modbus主与从设备通讯?
问题描述:
Quantum安全型PLC能不能作为Modbus主与从设备通讯?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不可以。不允许Quantum安全型PLC作MB主的通讯,但可以作从通讯。当做为Modbus从并接收主设备写入操作时,必须先在自由内存区接收数据,然后使用S_SMOVE_BIT / S_SMOVE_WORD功能模块实现数据从自由区到安全区的传输。