我们今天能为您提供什么帮助?

ERT模块做事件记录时为什么经常出现事件记录错报和漏报?

问题描述:
ERT模块做事件记录时为什么经常出现事件记录错报和漏报?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

ERT模块出现错报漏报,问题并不一定在ERT模板本身,在我们实际处理的Case中由于信号本身以及模块不当设置的原因也是非常重要的一个原因,而该方面的原因往往容易被用户忽略。例如:1ERT模板所能处理的信号在脉宽上必须至少为1ms,如果信号的脉宽小于1ms,该信号对应事件将不会被ERT模块记录;2、当反跳过滤设为steady state,信号的脉宽小于1ms + 反跳过滤时间设定值,且现场为灵敏设备,信号的脉宽足以使得设备发生动作的情况下,对比设备的动作和ERT模板的记录将会出现ERT漏报;3、某个信号周期中发生了抖动,抖动产生的脉冲宽度T0T1足够大(>1ms +反跳过滤时间设定值,而对于现场的某些惰性比较大的设备而言,这样的抖动还不足以使设备发生动作。该情况下,对比设备的动作和ERT模板的记录,会出现ERT误报。而上述情况下出现的错报漏报显然与ERT模块本身没有关系。