问题描述:
Quantum模块的CableFast 140XTS10206引线型电缆的内部导线色码中 1#和9#端子引出线都是标注为黑色,那么同为黑色色标怎么能区分是 1#还是9#管脚引出线?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
Quantum CableFast 140XTS10206 电缆的1#和9#端子引出线的确都是黑色表示,但这两根引出线的线径是不一样的,1#端子引出线的线径细,9#端子引出线的线径粗,可以通过线的粗细区分是 1#还是9#管脚引出线。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Quantum CableFast 140XTS10206 电缆的1#和9#端子引出线的确都是黑色表示,但这两根引出线的线径是不一样的,1#端子引出线的线径细,9#端子引出线的线径粗,可以通过线的粗细区分是 1#还是9#管脚引出线。
是否有帮助?