我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160热备使用NOE77101在发生热备切换时,上位机通讯会中断5-6秒时间才恢复,这是否正常?

问题描述:
140CPU67160热备使用NOE77101在发生热备切换时,上位机通讯会中断5-6秒时间才恢复,这是否正常?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum作为Server messaging、FTP Server、HTTP Server时最大的恢复时间是500ms加client重新建立连接的时间,而在该情形下,client重新建立连接的时间会直接影响到实际应用中上位机通讯恢复的时间。如果使用的服务是I/O Scanning、Gloabal Data、Client messaging、SNMP时最大恢复时间为500ms加1个CPU扫描周期。