我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum热备使用MBP_MSTR获得以太网模块故障状态,当CPU为主机时状态正常,一旦切换成备机后,NOE模块Link状态不正常是什么原因?
问题描述:
Quantum双机热备使用MBP_MSTR获得以太网模块故障状态,当CPU为主机时状态正常,一旦切换成备机后,Link状态位会0、1之间不停的变化,而此时备机架上NOE模块状态为固定的No Link状态。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现标题描述的故障现象的原因是首先备机第1个Section中逻辑获得备机架以太网模块为No Link状态,但立刻被来自主机的主机架对应以太网模块的Link状态覆盖,如果在主机架以及备机架对应模块的Link状态不同的情况下,此过程不断重复就会导致备机架上NOE模块No Link状态不变的情况下采集的Link状态位会0、1之间不停的变化,解决的方法是将control buffer和Data buffer区定义的定位地址设置为非传输区。如果备机生成的诊断信息需要传送到主机则需要另外编程反向传输逻辑。