我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 与Quantum通信时,出现所以BOO型变量通信不上,而其他%I、%MW等均通信正常,原因是?
问题描述:
Vijeo Citect 与Quantum通信时,出现所以BOO型变量通信不上,而其他%I、%MW等均通信正常,原因是?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA; Modicon Quantum

解决方法:

%I、%MW通信正常,说明通信向导等设置没有问题,查看Unity程序,发现客户程序存储器使用率中%M最大为1024,而客户却在变量表中使用到%M2000多,超出界限所以%M均通信不上。如下图: