我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中配置使用U盘下载程序时单机安装与多机安装的区别?
问题描述:
Vijeo Designer中配置使用U盘下载程序时单机安装与多机安装的区别?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

单机安装是将程序下载到U盘中,U盘只可以能安装到一台触摸屏上,如果应用程序运行在内存中,用户应用选择主驱动器,如果运行在u盘,则选择第二驱动器。

多机安装即可以连续安装多台触摸屏,用户应用选择主驱动器。