我们今天能为您提供什么帮助?

140ERT85410能接收哪些实时时钟信号?

问题描述:
140ERT85410能接收哪些实时时钟信号?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

ERT85410能接收两种实时时钟信号:

DCF77信号: 只能在徳国或部分欧洲国家

GPS信号: 卫星发送,全球都可接收

GPS时钟输出的接口类型繁多,有RS232/422/485串行口,脉冲,IRIG-B码,DCF77格式接口.与ERT85410相连的GPS接收器的时钟输出必须为DCF77格式接口.