问题描述:
VJD 6.1和VJD 6.2软件添加三菱PLC的A CPU和FX CPU驱动以后发现波特率不能修改,为什么?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
在VJD6.1和VJD6.2软件上添加三菱PLC的A CPU和FX CPU驱动,波特率不能修改,如下图


从VJD6.0开始,三菱这两个CPU的驱动波特率就不可以修改了,是因为我们的触摸屏和三菱PLC的编程口进行通信,而此编程口的波特率就是固定的9600,所以我们的触摸屏也将此波特率固定,不会影响通信。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在VJD6.1和VJD6.2软件上添加三菱PLC的A CPU和FX CPU驱动,波特率不能修改,如下图


从VJD6.0开始,三菱这两个CPU的驱动波特率就不可以修改了,是因为我们的触摸屏和三菱PLC的编程口进行通信,而此编程口的波特率就是固定的9600,所以我们的触摸屏也将此波特率固定,不会影响通信。
是否有帮助?