我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designe软件如何配置当有报警发生时蜂鸣器响起,被确认之后蜂鸣器不响?

问题描述:
Vijeo Designe软件如何配置当有报警发生时蜂鸣器响起,被确认之后蜂鸣器不响?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当某一个报警发生时,我们可以启用该变量互锁,利用周期触发蜂鸣器脚本函数,这样可以触发蜂鸣器,报警消失时,蜂鸣器停止动作。但是无法做到报警被被确认时停止蜂鸣器。

查看报警组设置,在横向菜单计数器中,可以看到活动(当前报警总数)报警的数量与确认报警的数量,如图示INT01与INT02。我们利用报警总数与被确认报警数量之间的关系,来触发蜂鸣器脚本函数,这样既可做到报警被确认时,蜂鸣器停止动作。