我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer的脚本中怎样编写两个字符串的比较语句?
问题描述:
Vijeo Designer的脚本中怎样编写两个字符串的比较语句?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以使用字符串的比较函数compareTo()来实现

String a="";

String b="";

a=STRING01.getStringValue();

b=STRING02.getStringValue();

if (b.compareTo(a)==0) //如果字符串相等,返回 0;如果当前字符串比参数字符串小,返

//回一个小于0的值,否则返回一个大于0的值

{

_CurPanelID.write(2);

}