我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样设置XBTGK屏的静态和动态功能键,并且设置静态和动态功能键LEC灯的点亮和闪烁?
问题描述:
怎样设置XBTGK屏的静态和动态功能键,并且设置静态和动态功能键LEC灯的点亮和闪烁?

所属产品线:
Magelis XBT GK

解决方法:

1, XBTGK的静态和动态功能键简介

2, XBTGK的静态功能键在target1属性中设置,所以称之为目标功能键;

3, 动态功能键在页面的属性中设置,故称之为画面功能键

4, 功能键的点亮和闪烁可以在对话表中设置,IO管理器—协议Equipment的属性中设置

对话表,如下图

5, 静态功能键LEC灯点亮和闪烁对应表,静态功能键点亮对应的变量地址40101;闪烁对应的变量地址是40102。

下图中字中每位对应于每个功能键的LED。 当其中的位的值为 1 时,相应的 LED 为点亮或者闪烁。

6, 动态功能键LEC灯点亮和闪烁对应表,动态功能键点亮对应的变量地址40103;闪烁对应的变量地址是40104。

下图中字中每位对应于每个功能键的LED。 当其中的位的值为 1 时,相应的 LED 为点亮或者闪烁。