140CPU65160 面板上显示"System Error No. ECOE",如何解决?
问题描述:
140CPU65160 面板上显示"System Error No. ECOE",如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
出现标题描述故障,建议用户如下操作:1、故障CPU停电后再恢复供电(只允许停电后复电一次),使用Unity软件连机,操作Help------About Unity Pro XL------Technical Support 采集系统故障纪录文件,并将该文件发邮件给我们;2、只保留机架、电源和CPU,然后再操作一次停电后再恢复供电,如果故障依然,可继续尝试更换电源模块。如所有上述操作均无法恢复,则高度怀疑设备硬件故障。具体故障原因需要分析采集到的系统故障纪录文件。
是否有帮助?