Vijeo Designer 软件中的Modbus RTU和Modbus TCP/IP协议默认执行的写入操作使用的是功能码15和功能码16,是否可以使用功能码05和06?
问题描述:
Vijeo Designer 软件中的Modbus RTU和Modbus TCP/IP协议默认执行的写入操作使用的是功能码15和功能码16,是否可以使用功能码05和06?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
Vijeo Designer 软件中的Modbus RTU和Modbus TCP/IP协议默认执行的写入操作使用的是功能码15(写多个内部位)和功能码16(写多个内部字),如果想强制驱动程序为写入操作使用功能码05(写一个内部位)和06(写一个内部字)如何操作:
首先要建立一个INT类型的变量标签,设备地址是@prop:1,设置如下图:
然后在页面上建立一个数值显示,当给该变量赋值为1时,表示强制驱动执行05和06功能码:

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。