怎样将报警记录自动保存到CF卡或者U盘?
问题描述:
怎样将报警记录自动保存到CF卡或者U盘?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
1,在导航器窗口—报警—新建报警组

2,报警组设置—常规中的设置

3,然后点击保存至文件后面的配置按钮,控制变量和文件号变量在变量表中建立两个INT类型的变量链接上,图中“U盘_保存报警”和“U盘_文件号”是两个内部INT类型的变量

4,报警组设置—计数器里面的设置如下,currentalarm也是内部INT类型的一个变量

5,导航器—动作—新建动作

新建一个周期的动作



脚步里面的设置,I_O是报警组的名称

6,报警保存到什么地方需要指定一下
在导航窗口—target1的属性里面—数据定位—runtime数据位置如果选择了可选驱动器就是指保存到U盘,如下图所示,如果选择了第二驱动器就是保存到CF卡

是否有帮助?