HMIGTU系列触摸屏用什么编程软件?
问题描述:
HMIGTU系列触摸屏用什么编程软件?所属产品线:
Magelis GTU解决方法:
HMIGTU系列触摸屏采用模块化设计,由前显示屏和后处理盒模块组成。根据用户所选用的前显示屏和后处理盒模块的组合不同,所需使用的软件也不同,可能是Vijeo Designer V6.2 SP1(或更高版本),也有可能是EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1(或更高版本),具体请参考最新版的Harmony GTU产品目录中的“Harmony GTU硬件和软件兼容性列表”。
比如,截止到2021年10月的最新样本,Harmony GTU硬件和软件兼容性列表如下:

是否有帮助?